请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3120EVM-U 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120
您好!
是否有办法在 没有编解码器控制 GUI 的情况下使用 tlv320aic3120运行 ACEV-1B? 即独立 USB 声卡?
如果无法实现、如果电路板连接到 PC、并且编解码器已使用外部 I2C 主设备(Arduino)进行初始化、会发生什么情况? 我是否可以将声音传输到 PC 或 TAS1020需要其他设备才能运行?
谢谢你。