This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:在不使用编解码器控制 GUI 的情况下运行

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137461/tlv320aic3120evm-u-running-without-codec-control-gui

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

是否有办法在 没有编解码器控制 GUI 的情况下使用 tlv320aic3120运行 ACEV-1B? 即独立 USB 声卡?

如果无法实现、如果电路板连接到 PC、并且编解码器已使用外部 I2C 主设备(Arduino)进行初始化、会发生什么情况? 我是否可以将声音传输到 PC 或 TAS1020需要其他设备才能运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyan、

    请等待12-24小时、让我们的音频专家对您的问题发表意见。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这也是 Jorgen 提出的问题、因为您有外部 I2C 主机来配置您不需要打开 GUI 的器件。

    由于电路板已连接且 已进行枚举、因此您可以通过外部 I2C 主机写入器件配置、音频蒸制应继续工作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将尽快测试并分享这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常、谢谢。 I2C 总线上无冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会关闭这个。