This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:PPC3系统内调优 I2C 地址

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137325/tas5751m-ppc3-in-system-tuning-i2c-address

器件型号:TAS5751M

您好!

我们的客户要求通过将 I2C 从 EVM 连接到 ES 板来运行 PPC3"系统内调优"模式。

在其 ES 板上、TAS5751M I2C 地址设置为0x54下拉19引脚。

但这并不是很好、因为 PPC3 I2C 地址设置似乎是0x56上拉19引脚、与 EVM 上的 TAS5751相同。

如何将 PPC3的默认 I2C 地址更改为0x54?

《PPC3系统内调优》操作手册中是否有任何文档?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mochizuki。

    [引用 userid="309899" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137325/tas5751m-ppc3-in-system-tuning-i2c-address "]

    如何将 PPC3的默认 I2C 地址更改为0x54?

    [/报价]

    您可以在"终端系统集成"的"系统内调优"中将 I2C 地址更改为0x54。

    [引用 userid="309899" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137325/tas5751m-ppc3-in-system-tuning-i2c-address "]

    《PPC3系统内调优》操作手册中是否有任何文档?

    [/报价]

    我知道、我们没有这样的文档。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的快速回复。

    这是客户现在的情况。  

     

    将立体声器件 I2C 地址设置为0x54。

    将 I2C 总线连接到 ES 板 TAS5751M、在 PPC3上开始调优和音频处理。

    然后 D 放大器输出停止。

     

    另一个试验是、在开始调优和音频处理之后、将 I2C 总线连接到 ES 板 TAS5751M。

    在这种情况下、PPC3可以控制 ES 板 TAS5751M 上的 EQ。

    在开始调优和音频处理后、似乎发送了初始化数据。

    我们能否看到发送了什么类型的初始化数据以及如何修改它?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mochizuki。

    您可以使用"I2C 日志监视器"的功能在 GUI 中记录前端操作。

    BR。

    魏秋。