您好!
我们的客户要求通过将 I2C 从 EVM 连接到 ES 板来运行 PPC3"系统内调优"模式。
在其 ES 板上、TAS5751M I2C 地址设置为0x54下拉19引脚。
但这并不是很好、因为 PPC3 I2C 地址设置似乎是0x56上拉19引脚、与 EVM 上的 TAS5751相同。
如何将 PPC3的默认 I2C 地址更改为0x54?
《PPC3系统内调优》操作手册中是否有任何文档?
此致、
Mochizuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户要求通过将 I2C 从 EVM 连接到 ES 板来运行 PPC3"系统内调优"模式。
在其 ES 板上、TAS5751M I2C 地址设置为0x54下拉19引脚。
但这并不是很好、因为 PPC3 I2C 地址设置似乎是0x56上拉19引脚、与 EVM 上的 TAS5751相同。
如何将 PPC3的默认 I2C 地址更改为0x54?
《PPC3系统内调优》操作手册中是否有任何文档?
此致、
Mochizuki
你好, Mochizuki。
[引用 userid="309899" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137325/tas5751m-ppc3-in-system-tuning-i2c-address "]如何将 PPC3的默认 I2C 地址更改为0x54?
[/报价]您可以在"终端系统集成"的"系统内调优"中将 I2C 地址更改为0x54。

《PPC3系统内调优》操作手册中是否有任何文档?
[/报价]我知道、我们没有这样的文档。
BR。
魏秋。
您好、Wei、
感谢您的快速回复。
这是客户现在的情况。
将立体声器件 I2C 地址设置为0x54。
将 I2C 总线连接到 ES 板 TAS5751M、在 PPC3上开始调优和音频处理。
然后 D 放大器输出停止。
另一个试验是、在开始调优和音频处理之后、将 I2C 总线连接到 ES 板 TAS5751M。
在这种情况下、PPC3可以控制 ES 板 TAS5751M 上的 EQ。
在开始调优和音频处理后、似乎发送了初始化数据。
我们能否看到发送了什么类型的初始化数据以及如何修改它?
此致、
Mochizuki