大家好、
我对 TLV320AIC3254。的配置有一些疑问
我使用内部 LDO、两 个左通道和右通道单端输入、一个差动输入、一个左通道和右通道输出以及一个差动输出、您是否有推荐的配置?

使用 XLR 麦克风时、我们发现声音非常低、驱动器未配置增益、偏置电压为12V。 是否有任何改进计划?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TLV320AIC3254。的配置有一些疑问
我使用内部 LDO、两 个左通道和右通道单端输入、一个差动输入、一个左通道和右通道输出以及一个差动输出、您是否有推荐的配置?

使用 XLR 麦克风时、我们发现声音非常低、驱动器未配置增益、偏置电压为12V。 是否有任何改进计划?

您好!
您可以参阅以下参考文档以了解设置示例第4章或使用 AIC3254 GUI 中的预设配置。
根据上述使用案例复制和修改寄存器。
2.请交叉检查您的 XLR 连接并确保信号正确。 有关输入电平条件/限制、请参阅数据表或以上参考文档。 2.2.2.2.1节讨论了这个编解码器的 MICBIAS 级别。 我不确定此12V 电压来自何处。
此致。