主题中讨论的其他器件:TAS5805M、 TAS5806M、 TAS5822M、 TAS5825P、 TAS5805、 TAS5806MD
您好、除了封装外、这些智能放大器 IC 之间的主要差异是什么? 它们都具有非常相似的功率范围。 是否有智能放大器选择指南? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、除了封装外、这些智能放大器 IC 之间的主要差异是什么? 它们都具有非常相似的功率范围。 是否有智能放大器选择指南? Thx
您好、Mustaffa、
|
部件 |
封装类型 |
电流 |
RDS (ON) |
封装尺寸 |
已发布? |
|
TAS5805M |
HTSSOP (28) |
5.5A |
180 mΩ |
9.7 x 4.4毫米 |
|
|
TAS5806M |
HTSSOP (38) (与 TAS5822引脚相同) |
5.5A |
180 mΩ |
9.7 x 4.4毫米 |
|
|
TAS5822M |
HTSSOP (38) (与 TAS5806M 引脚相同) |
7A. |
mΩ μ A |
9.7 x 4.4毫米 |
|
|
TAS5825M |
VQFN (32) |
7.5A |
mΩ μ A |
5.0 x 5.0毫米 |
|
|
TAS5825P |
VQFN (32) |
7.5A |
mΩ μ A |
5.0 x 5.0毫米 |
此外、TAS5825M 具有更灵活的工艺流程和 SmartAmp 扬声器保护技术、TAS5825P 具有用于延长电池寿命的 HybridPro 算法、TAS5822M、TAS5805M 和 TAS5806M 具有更有限的固定工艺流程。
此致、
Luis
您好 Mustafa、
TAS5806M 采用不同的封装/引脚排列、但实际上是相同的器件、TAS5806MD 具有集成式耳机驱动器、TAS5806M 删除了该耳机驱动器、并将相关引脚 NC 到了一起
TAS5825M 具有可配置的 RAM 流、其中包含多个可选的处理块、例如动态参数均衡器、分频器、交叉滤波器、PVDD 感应、4级热折返、 混合调制和智能放大器。 SmartAmp 功能包括偏移控制/低音形态、前向限制器、散热限制器、抗剪器。 与我们其他器件的96k 相比、TAS5825还支持高达192kHz 的采样率。
此致、
Luis
您好 Mustafa、
目前、我们没有 选择指南、但我们有 Smartamp https://training.ti.com/smartamp 视频 、我们器件的产品页面有更多配套资料和有关不同功能的信息。
此致、
Luis