This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M、TAS5825P 和 TAS5822M 之间有何差异?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5806M, TAS5822M, TAS5825M, TAS5825P, TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032764/tas5825m-what-is-the-difference-between-tas5825m-tas5825p-and-tas5822m

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5806MTAS5822MTAS5825PTAS5805TAS5806MD

您好、除了封装外、这些智能放大器 IC 之间的主要差异是什么? 它们都具有非常相似的功率范围。 是否有智能放大器选择指南? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mustaffa、

    部件

    封装类型

    电流

    RDS (ON)

    封装尺寸

    已发布?

    TAS5805M

    HTSSOP (28)

    5.5A

    180 mΩ

    9.7 x 4.4毫米

    是的

    TAS5806M

    HTSSOP (38)

    (与 TAS5822引脚相同)

    5.5A

    180 mΩ

    9.7 x 4.4毫米

    是的

    TAS5822M

    HTSSOP (38)

    (与 TAS5806M 引脚相同)

    7A.

    mΩ μ A

    9.7 x 4.4毫米

    全新!

    TAS5825M

    VQFN (32)

    7.5A

    mΩ μ A

    5.0 x 5.0毫米

    是的

    TAS5825P

    VQFN (32)

    7.5A

    mΩ μ A

    5.0 x 5.0毫米

    是的

    此外、TAS5825M 具有更灵活的工艺流程和 SmartAmp 扬声器保护技术、TAS5825P 具有用于延长电池寿命的 HybridPro 算法、TAS5822M、TAS5805M 和 TAS5806M 具有更有限的固定工艺流程。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 TAS5805和 TAS5806之间的唯一区别是封装、对吧?

    TAS5825中新增的 DSP 流程和智能保护功能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    TAS5806M 采用不同的封装/引脚排列、但实际上是相同的器件、TAS5806MD 具有集成式耳机驱动器、TAS5806M 删除了该耳机驱动器、并将相关引脚 NC 到了一起

    TAS5825M 具有可配置的 RAM 流、其中包含多个可选的处理块、例如动态参数均衡器、分频器、交叉滤波器、PVDD 感应、4级热折返、 混合调制和智能放大器。 SmartAmp 功能包括偏移控制/低音形态、前向限制器、散热限制器、抗剪器。 与我们其他器件的96k 相比、TAS5825还支持高达192kHz 的采样率。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。 您可以根据设备的功率级别和封装轻松比较网站上的设备、但智能功能尚不清楚。 如果团队可以创建一个选择指南文档来突出显示这些不同的智能功能、那将是有益的。 如果有一个存在、但我刚刚丢失了它、请告诉我。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    目前、我们没有 选择指南、但我们有 Smartamp https://training.ti.com/smartamp 视频 、我们器件的产品页面有更多配套资料和有关不同功能的信息。

    此致、

    Luis