https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032620/tas5624a-dynamic-pvdd
器件型号:TAS5624A主题中讨论的其他器件:TAS5624、 TAS5825P
您好!
我使用动态控制 TAS5624的 PVDD 电源(G 类电源方法)。 此动态 PVDD 由 TAS5624的 AMP 削波信号输出进行控制、以控制为 TAS5624 PVDD 供电的升压转换器的反馈。 我的 PVDD 下限约为17V、而 PVDD 上限为36V。
当输出信号接近削波时、AMP 削波将开始变为"低电平"、然后我的 PVDD 变为更高的电压。 我的放大器配置为2.1。 双通道扬声器、采用单端(SE)配置、低音扬声器作为 BTL。
在从低电源开关到高电源的电源供电期间、SE 通道输出将削波大约23ms。 经过一些研究, 我发现电源开关期间的输出削波是由于 TAS5624A 输出偏置电平(PVDD /2) 与 PVDD 相比反应缓慢。 PVDD 从低电平上升到高电平需要2-3毫秒、但 AMP 输出需要20 ~ 30ms 将偏置电压上升到 PVDD/2、这会导致信号低电平侧发生削波。

我是否可以知道为什么与 PVDD 上升速度相比、AMP 输出的偏置上升速度缓慢?
此外、您是否建议在电源开关期间不发生任何削波的情况下支持动态 PVDD (H 类或 G 类电源)的高功率 D 类放大器(高于每 BTL 150W)?
谢谢你