This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:动态 PVDD

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032620/tas5624a-dynamic-pvdd

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624TAS5825P

您好!

我使用动态控制 TAS5624的 PVDD 电源(G 类电源方法)。 此动态 PVDD 由 TAS5624的 AMP 削波信号输出进行控制、以控制为 TAS5624 PVDD 供电的升压转换器的反馈。 我的 PVDD 下限约为17V、而 PVDD 上限为36V。

当输出信号接近削波时、AMP 削波将开始变为"低电平"、然后我的 PVDD 变为更高的电压。 我的放大器配置为2.1。 双通道扬声器、采用单端(SE)配置、低音扬声器作为 BTL。  

在从低电源开关到高电源的电源供电期间、SE 通道输出将削波大约23ms。 经过一些研究, 我发现电源开关期间的输出削波是由于 TAS5624A 输出偏置电平(PVDD /2) 与 PVDD 相比反应缓慢。  PVDD 从低电平上升到高电平需要2-3毫秒、但 AMP 输出需要20 ~ 30ms 将偏置电压上升到 PVDD/2、这会导致信号低电平侧发生削波。

 

我是否可以知道为什么与 PVDD 上升速度相比、AMP 输出的偏置上升速度缓慢?

此外、您是否建议在电源开关期间不发生任何削波的情况下支持动态 PVDD (H 类或 G 类电源)的高功率 D 类放大器(高于每 BTL 150W)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、音频输出的斜升速率取决于音频输入。 您还可以监控输入以进行验证。  

    其次、我们没有可支持 H 类或 G 类的高功率音频放大器。您可以构建外部控制环路来感应音频输出并动态更改电源电压。 另一种方法是使用支持 H 类的 TAS5825P、同时仍使用 TAS5624输出音频功率。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我已经尝试使用 AMP 输出信号通过一些衰减电阻器来驱动我的升压转换器反馈、以实现 PVDD 的动态更改。 但结果仍然相同、即 TAS5624的输出偏置反应缓慢 、会在一端导致一些削波、持续一毫秒。

    您能不能建议如何组合2 个 D 类芯片( TAS5825P + TAS5624)来实现 H 类设计? 您有应用手册吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有应用手册来介绍这一想法。  

    基本上、TAS5825P 接受音频信号。 PVDD 可能为5V。 您可以使用其输出来驱动接受 PWM 类型音频输入的 TAS5624A。 请注意 INPUT_X 引脚的输入范围、该范围仅支持3.3V 电压电平。 因此、这里可能需要电平转换器。 此外、还应在 TAS5825P 上使用 BD 调制。

    TAS5825P 可以基于超前音频内容生成 PWM 输出、因此 H 类控制中不会出现任何削波、从而改善您的收听体验。

    谢谢!

    此致、

    Sam