This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754TDBQRQ1和 PCM1754DBQR 之间的差异

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032554/pcm1754-q1-difference-between-pcm1754tdbqrq1-and-pcm1754dbqr

器件型号:PCM1754-Q1

大家好、

由于电源问题、我们的指定客户考虑使用 PCM1754TDBQRQ1而不是 PCM1754DBQR。 我对此有疑问。

1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 或者只是测试流程和鉴定流程上的差异?

2) 2)绝对温度范围以外的特性差异是多少?

3) 3)汽车级器件的"T"后缀表示工作 温度范围、对吧? 如果是、 "T"代表什么? 扩展?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好!

    这是我可以收集到的有关您的问题的信息。 由于汽车认证、Q1版本具有不同的测试流程、并且由于我们具有更宽的额定温度范围、因此测试限制可能会更严格。  如果他们希望将目录版本替换为目录应用程序的自动版本、那么我看不到任何问题。  如果是自动应用程序、并且他们想要使用目录版本、则应注意更窄的温度范围。

    我不知道 T 的作用是什么。  我认为 PCM175x 的所有自动版本都具有 T.

    此致、

    Arash