请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1754-Q1 大家好、
由于电源问题、我们的指定客户考虑使用 PCM1754TDBQRQ1而不是 PCM1754DBQR。 我对此有疑问。
1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 或者只是测试流程和鉴定流程上的差异?
2) 2)绝对温度范围以外的特性差异是多少?
3) 3)汽车级器件的"T"后缀表示工作 温度范围、对吧? 如果是、 "T"代表什么? 扩展?
此致、
Hideki