This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:我们在设计中使用 TAS5720ATDAPRQ1。 希望了解其建议的电源序列。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159021/tas5720a-q1-we-are-using-tas5720atdaprq1-in-our-design-would-like-to-know-about-its-recommended-power-sequence

器件型号:TAS5720A-Q1

大家好、

 我们正在设计中使用 TAS5720ATDAPRQ1。 希望了解其建议的电源序列。  
请支持此功能。  
如果有 TI 的任何建议、请与我们分享。  
目前我们的情况如下  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到您的序列出现任何问题。  还可以

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的反馈。

    还需要一个支持。

    1.如果我在为 IC (EN_SW_VBATT_AUDIO - LOW)供电之前使器件启用(未关断- Audio_SD 引脚为高电平) 、这种情况是否正常?  

       如果 TI 在 EN_SW_VBATT_AUDIO 和 AUDIO_SD 引脚高电平之间提供了任何时序建议、您可以共享。  

    2.如果我在  AUDIO_SD 引脚的同时使 AUDIO_SLEEP 引脚也变为高电平 、这也是可以的吗?

      为避免在通电期间出现弹出声,MUTE 引脚配置为 MUTE,当需要提示音时,该引脚将取消静音。  

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Lakshmipriya P