请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5720A-Q1 大家好、
我们正在设计中使用 TAS5720ATDAPRQ1。 希望了解其建议的电源序列。
请支持此功能。
如果有 TI 的任何建议、请与我们分享。
目前我们的情况如下


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、


您好、Scott、
感谢您的反馈。
还需要一个支持。

1.如果我在为 IC (EN_SW_VBATT_AUDIO - LOW)供电之前使器件启用(未关断- Audio_SD 引脚为高电平) 、这种情况是否正常?
如果 TI 在 EN_SW_VBATT_AUDIO 和 AUDIO_SD 引脚高电平之间提供了任何时序建议、您可以共享。
2.如果我在 AUDIO_SD 引脚的同时使 AUDIO_SLEEP 引脚也变为高电平 、这也是可以的吗?
为避免在通电期间出现弹出声,MUTE 引脚配置为 MUTE,当需要提示音时,该引脚将取消静音。
提前感谢您的支持。
此致、
Lakshmipriya P