大家好、
我的客户正在考虑将两个 TAS5828M 用于他们的 BT 扬声器。 一个用于高音扬声器、另一个用于低音扬声器。
它们将使用 H 类控制。 据我所知、H 类感应输入信号并生成对外部直流/直流转换器的反馈信号。
问题1. 如果您在客户的配置中看到如下所示、他们将共享 I2S 输入和 PVDD 电源轨。 在这种情况下、应该使用哪种放大器的 HPFB? 对于低音扬声器、低音范围将大幅提升。
如果 HybridPro 算法仅关心输入信号、则可以选择如下所示的任何一种信号。 但是、如果 Hybrid-Pro 算法也自动考虑 EQ 和 DRC、那么 它是否会在低音扬声器放大器上削波?
Q2.Hybrid-Pro 算法是否考虑/预见升压 EQ 增益/DRC 以防止输出削波? 还是仅感应输入信号?
客户配置:

谢谢、
Jay