This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:如何使用 H 类控制来控制2安培

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136905/tas5828m-how-to-control-2-amps-using-class-h-control

器件型号:TAS5828M

大家好、

我的客户正在考虑将两个 TAS5828M 用于他们的 BT 扬声器。 一个用于高音扬声器、另一个用于低音扬声器。

它们将使用 H 类控制。 据我所知、H 类感应输入信号并生成对外部直流/直流转换器的反馈信号。

问题1. 如果您在客户的配置中看到如下所示、他们将共享 I2S 输入和 PVDD 电源轨。 在这种情况下、应该使用哪种放大器的 HPFB? 对于低音扬声器、低音范围将大幅提升。

如果 HybridPro 算法仅关心输入信号、则可以选择如下所示的任何一种信号。 但是、如果 Hybrid-Pro 算法也自动考虑 EQ 和 DRC、那么 它是否会在低音扬声器放大器上削波?

Q2.Hybrid-Pro 算法是否考虑/预见升压 EQ 增益/DRC 以防止输出削波? 还是仅感应输入信号?

客户配置:

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay。

    [引用 userid="477966" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136905/tas5828m-how-to-control-2-amps-using-class-h-control ]Q2.Hybrid-Pro 算法是否考虑/预见升压 EQ 增益/DRC 以防止输出削波? 还是仅感应输入信号?[/quale]

    答:您可以将以下流程作为参考。

    从流程图中可以看出、Hybrid-Pro 算法的输入是内部 DSP 处理的音频信号。 换言之、Hybrid-Pro 算法考虑了内部 DSP 的各种增益。

    [引用 userid="477966" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136905/tas5828m-how-to-control-2-amps-using-class-h-control ]Q1。 如果您在客户的配置中看到如下所示、他们将共享 I2S 输入和 PVDD 电源轨。 在这种情况下、应该使用哪种放大器的 HPFB?[/QUERP]

    答: 客户需要考虑最坏的情况、以避免不使用 Hybrid-Pro 算法的放大器削波。  客户可以添加一个额外的比较器或其他方法来自动选择两个放大器中最差的输出并将其发送到升压电路。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei、我还有其他问题要问您。

    [引用 userid="519384" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1136905/tas5828m-how-to-control-2-amps-using-class-h-control/4220599 #4220599]]客户需要考虑最坏的情况、以避免不使用 Hybrid-Pro 算法的放大器削波。  客户可以添加一个额外的比较器或其他方法来自动选择两个放大器的最差输出并将其发送到升压电路。[/quot]

    问题1.是否有使用 附加比较器的参考设计? 如果没有、请告诉我应该改用哪种比较器。

    问题2. 在 这种情况下、比较器的输入应为2安培的 HPFB、对吧? 然后、两个放大器应使用单独的 Hybrid-Pro 算法。 我是对的吗?

    问题3. 如果使用2个 H 类音频放大器、其他客户的 Hybrid-Pro 配置通常会是什么样的? 它们是否使用2个电源轨? 或共享一个 PVDD、就像我客户的配置一样。?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      我们可以考虑启用开漏模式以支持这种使用。 在开漏模式下、我们的 GPIO 端口仅提供低电平和高阻态、不提供高电平。 因此、两个放大器的 H 类端口可以连接在一起、并且不会相互影响。 最终的 H 类输出将是该两个放大器中最长的低电平、从而为这两个放大器产生最高 PVDD 电压。 以这种方式使用时、请记住为 H 类 GPIO 端口的 DVDD 提供额外的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的回复。

    此示例块是您的意思吗?

    很抱歉、我有点困惑。 据我了解、放大器的 H 类端口会 根据音频输入生成 PWM 信号。 每个放大器的平均电压将分别介于0和 DVDD 之间。 如果是这样、最终的 H 类输出电压是否会相加并最终向直流/直流转换器提供不需要的反馈? 例如、如果输入低音增强信号、低音扬声器放大器将生成接近低电平(例如0.5V)的 H 类反馈。 高音扬声器放大器将产生接近 DVDD 的电压(例如2V)。  我想知道在本例中会发生什么情况。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      您提出的示例是 GPIO 端口的正常模式。  我说的是 启用"开漏"模式。

      您似乎不熟悉"开漏"电路。 我想在这里解释一下、也许您也可以通过 google 来了解更多信息。 开漏时、IC 内部没有上拉、只有 MOS 充当开关。 因此、在此模式下、我们的 GPIO 只能输出两个状态、一个被拉至 GND、因此它为零。 另一个是 MOS 关断、输出是高阻态、而不是高电压电平。 对于我们的 H 类工作、它仍然是这个 MOS 的 PWM 工作、但它当然不能提供任何高电平电压、它只会不断地从 GND 状态变为高阻态。

      您可以想象两个器件全部设置为该 "开漏"模式、并将输出端口连接在一起。 是否 会发生任何冲突? 可能不会、在仅使用 GND 或高阻态的情况下、两个器件不会相互影响。 然后、您可以为此 连接添加额外的上拉电阻器。 只有两个 IC 都提供高阻态、最终输出将是高电平 DVDD、任何器件都会输出为零、从而使最终输出变为零。 最终输出将是一个新的 PWM、由两个器件一起生成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的友好解释。 实际上、我理解了漏极开路特性、但只是有点困惑。  

    对于两个放大器来说、似乎可以不像您说的那样相互影响。 因为高电平 PVDD 由零输出决定。 最后、您能否确认、即使客户使用的是两安培、也遵循 GUI 上生成的 FB/RC 滤波器值是否正确? 我认为这应该是好的。  

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      恐怕启用开漏会使电阻器网络与正常使用不同、尤其是当您添加额外的上拉电阻器时、该值也会影响最终结果。

      要计算电阻值并不困难、我们的 H 类 GPIO 输出逻辑很简单。 将最小/最大电压值设置到 PPC3后、当放大器需要最小电压时、它将输出100%占空比。 当放大器需要最大电压时、占空比变为0%。 在中间位置时、占空比将以相等的比例变化。 使用此逻辑并使用降压/升压器件的数据表、应该能够计算出适合您需求的电阻器网络。

      如果您发现任何问题、请通过电子邮件联系 Jess 或 Qiu Wei 以获得帮助、我们将查看客户的详细设计。 他们明天都将回到办公室。