This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:有什么方法可以获得@ 384kHz 的内插?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, DAC11001A, PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974447/pcm5242-any-way-to-get-interpolation-384khz

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: DAC11001APCM1796

我正在测试 PCM5242、尝试输出100kHz 带宽。

尽管从技术上讲它能够实现这一目标、但由于在384kHz 频率下运行时被旁路掉的内插滤波器、输出不是很好。

我想知道 在384kHz 频率下运行时是否有任何方法或技巧可以获得内插? 我看到一个设计使用旧 的 PCM1704 (仅96kHz)产生100kHz 输出、因此必须存在一些技巧、可能在这里也适用。

如果没有、是否有任何合适的 DAC 可以在@ 384kHz 的同时仍具有内插、以便在输出端正确重现100kHz 正弦波?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inojosh、

    PCM5242无法实现这一目标。  内部 DSP 必须以大约100MHz 的频率运行、这已经是内部电路可以产生的最大速度。   

    您可以查看一些用于更高带宽的高速数据转换器、但您需要创建自己的数字滤波器来内插数据、或者查找具有更高采样率的数据源。  我们的一些竞争对手器件提供768ksps、因此这也可能是一条探索之路。

    对于支持更高采样率(但没有内插器)的精密 DAC、您可以查看 DAC11001A。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。

    是否有什么技巧可以从 PCM1704中获得100kHz?

    您是否认为 PCM5242输出端具有足够的滤波功能(如 本应用手册中所述)、能够在384kHz 下运行时实现高达100kHz 的适当重建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inojosh、

    我认为您可以获得良好的性能、具体取决于您在100kHz 时所需的保真度。  这应该值得一试。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    另一个问题、抱歉!

    我一直在寻找另一种解决方案来解决这个问题、我想知道处于"外部数字滤波器模式"的 PCM1796是否可以工作?

    在这种模式下、您似乎可以馈送4x/8x fs。 如果我将其馈入单声道16位数据@ 372kHz FS/11.9MHz BCK、 或@ 744kHz FS/23.8MHz BCK、与"Δ-Σ 调制器过采样率选择"的8x 相结合、可提供相对干净的100kHz 正弦波、由于具有高有效采样率、因此对外部滤波的需求较少。

    我是在错误的树上倒条,还是这样做会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inojosh、

    在外部模式下使用器件可能会起作用、但您需要验证是否违反了数字接口的时序规格。  请注意、过采样设置将被外部数字滤波器输入覆盖。  此模式需要注意的是、允许外部滤波器在 FS 之上进行8x 过采样。  因此、您只会看到输入数据的采样率。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    数据表第39页显示、在外部滤波器模式下、频率最高可达50MHz。

    第40页指出、有效过采样率是外部滤波器速率和 Δ-Σ 调制器过采样率选择的组合。 我在那里缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您回答正确-我不得不再考虑一下。  您仍将获得一定程度的过采样、但不会获得额外的内插。  过采样允许 DSM 在电压输出之间快速切换、以便获得精确的平均值。  它不计算样本之间的附加点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉、我在这里没有理解、但该 DSM 在没有插值的情况下过采样会将图像推得更远吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inojosh、

    过采样允许带外噪声进一步远离50%×FS 频率、但数字输入波形产生的谐波仍将存在。  以这种方式考虑-如果 DSM 具有无限过采样、该器件将充当完美的24位 DAC (忽略噪声)。  拥有完美的 DAC 并不能防止谐波失真。  内插有助于这些谐波、因为您正在有效地提高采样率。

    谢谢、

    Paul