主题中讨论的其他器件: DAC11001A、 PCM1796
我正在测试 PCM5242、尝试输出100kHz 带宽。
尽管从技术上讲它能够实现这一目标、但由于在384kHz 频率下运行时被旁路掉的内插滤波器、输出不是很好。
我想知道 在384kHz 频率下运行时是否有任何方法或技巧可以获得内插? 我看到一个设计使用旧 的 PCM1704 (仅96kHz)产生100kHz 输出、因此必须存在一些技巧、可能在这里也适用。
如果没有、是否有任何合适的 DAC 可以在@ 384kHz 的同时仍具有内插、以便在输出端正确重现100kHz 正弦波?
谢谢!