This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:输入引脚保护最佳实践?

Guru**** 2548260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980278/tlv320aic3204-input-pin-protection-best-practices

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:冲击

与上一个问题相关:

保护输入引脚免受过载影响的最佳/标准做法是什么?  这主要是系统断电时的情况;在这种情况下、任何音频信号都将超过额定值。  通常、二极管对上有一个电阻器、一个接地、另一个连接 AVDD、然后另一个电阻连接到输入端。  这种情况是否常见? 如果是、是否有标准器件用户喜欢使用、它们对音频信号的影响最小?

(更好的是、如果有一个包含用于多通道用途的过压/TVS /电阻器的集成式封装、它将是理想选择。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我们通常会看到这种保护并推荐它。 我在下面为音频应用提供了一些 TVS 二极管建议:

    器件

    工作电压(V)

    IEC 61000-4-2 ESD 额定值(kV)(接触放电/空气间隙)

    电容(pF)

    通道

    封装尺寸(mm)

    封装

    TPD1E10B09DPY

    ±9.

    20/20

    10.

    1

    1.0 x 0.6

    0402

    TPD1E1B04DPY

    ±3.6

    30/30

    1

    1

    1.0 x 0.6

    0402

    TPD2E1B06DRL

    ±5.5

    10/15.

    0.85

    2.

    1.6 x 1.2

    SOT-6.

    TPD2E007YFM

    ±12.

    8/15.

    15.

    2.

    0.77 x 0.77

    DSLGA-4.

    还在这里添加了一个指向 ESD 指南的链接。 遗憾的是、这些 TVS 器件中不包括限流电阻器、但可以添加一个电阻器、以帮助在发生 ESD 冲击时减小器件的电流。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这涵盖了 ESD、但不能防止客户在器件断电时将线路级音频连接到我们的器件。  为此、建议使用什么?

    当然、输入阻抗会有所帮助、但如果没有最大输入电流规格、我们无法确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们的器件旨在接收线路电平音频信号、只要不超过绝对最大额定值、我就不会在这里看到任何问题。 我认为添加上述建议的 TVS 二极管有助于提供保护。


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但向输入端施加音频信号超出数据表上的绝对最大额定值。 这就是我问的原因、因为这是令人惊讶的。  

    根据数据表、模拟输入必须低于 AVDD+0.3伏。  在系统断电的情况下、这会将安全输入电压限制为0.3V。 输入音频信号很容易超出此范围、除非我对数据表进行了错误解释。  这意味着任何实际设计都需要阈值为0.3V 的某种过压保护。

    请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗、您对此有什么详细信息吗?  我当然不会认为在断电期间使线路电平音频输入处于活动状态会损坏芯片、但数据表确实会说这会超过绝对最大额定值。

    我当然可能会误解它、但情况似乎并非如此。  请您对此进行澄清吗?  否则、我们将不得不增加一些更困难和更昂贵的保护、以确保我们在公布的限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在此对延误表示歉意。 您正在正确解读数据表。 我认为、如果流入器件的电流可保持在~10mA 以下、那么这里应该没有问题。 串联电阻器应该可以实现这一目的。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我们将这样做、我想这样做会起作用、但如果我们违反数据表额定值的任何规定、我始终希望直接从供应商处获得建议。 我们不需要使用额外的二极管、只需要使用电阻即可。