主题中讨论的其他器件:冲击
与上一个问题相关:
保护输入引脚免受过载影响的最佳/标准做法是什么? 这主要是系统断电时的情况;在这种情况下、任何音频信号都将超过额定值。 通常、二极管对上有一个电阻器、一个接地、另一个连接 AVDD、然后另一个电阻连接到输入端。 这种情况是否常见? 如果是、是否有标准器件用户喜欢使用、它们对音频信号的影响最小?
(更好的是、如果有一个包含用于多通道用途的过压/TVS /电阻器的集成式封装、它将是理想选择。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
与上一个问题相关:
保护输入引脚免受过载影响的最佳/标准做法是什么? 这主要是系统断电时的情况;在这种情况下、任何音频信号都将超过额定值。 通常、二极管对上有一个电阻器、一个接地、另一个连接 AVDD、然后另一个电阻连接到输入端。 这种情况是否常见? 如果是、是否有标准器件用户喜欢使用、它们对音频信号的影响最小?
(更好的是、如果有一个包含用于多通道用途的过压/TVS /电阻器的集成式封装、它将是理想选择。)
你好 Joe、
我们通常会看到这种保护并推荐它。 我在下面为音频应用提供了一些 TVS 二极管建议:
|
器件 |
工作电压(V) |
IEC 61000-4-2 ESD 额定值(kV)(接触放电/空气间隙) |
电容(pF) |
通道 |
封装尺寸(mm) |
封装 |
|
TPD1E10B09DPY |
±9. |
20/20 |
10. |
1 |
1.0 x 0.6 |
0402 |
|
TPD1E1B04DPY |
±3.6 |
30/30 |
1 |
1 |
1.0 x 0.6 |
0402 |
|
TPD2E1B06DRL |
±5.5 |
10/15. |
0.85 |
2. |
1.6 x 1.2 |
SOT-6. |
|
TPD2E007YFM |
±12. |
8/15. |
15. |
2. |
0.77 x 0.77 |
DSLGA-4. |
我 还在这里添加了一个指向 ESD 指南的链接。 遗憾的是、这些 TVS 器件中不包括限流电阻器、但可以添加一个电阻器、以帮助在发生 ESD 冲击时减小器件的电流。
此致、
Aaron Estrada