This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有一个能够提供2个 TDM 输入的编解码器?

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972322/is-there-a-codec-capable-of-2-tdm-inputs

主题中讨论的其他器件:PCMD3140PCMD3180

您好、TI 专家、

如下面的方框图所示、 是否有任何项目可以输出2个 TDM 输入?

输出类型是 I2S 还是模拟都无关紧要。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    PCMD3140 器件支持多达4个数字麦克风接口(PDM)并产生 I2S 或 TDM 输出。 该器件包括:

    • 对数字麦克风调制器输出进行降采样
    • 提供通道求和模式、
    • 输出采样率(8kHz 至768kHz)、
    • 数字音量控制:–100dB 至27dB、
    • 增益校准:0.1dB 分辨率、
    • 相位校准:163ns 分辨率
    • 麦克风偏置或电源电压生成
    • 低延迟信号处理滤波器选择
    • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器

    PCMD3180 器件与 PCMD3140类似、但最多支持8 个数字麦克风接口(PDM)。

    TLV320x140 系列 与 PCMD3180类似、但增加了四个 ADC 以支持多达4个模拟麦克风和多达8个数字麦克风或数字和模拟麦克风组合。

     TLV320x120 系列 类似于 PCMD3140、但增加了两个 ADC 以支持多达2个模拟麦克风和多达4个数字麦克风或数字和模拟麦克风组合。

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Pedro、

    我在 其中一个项目中使用 PCMD3140。

    对 Sch 设计的说明不多。

    根据数据表中的参考 sch、它看到的所有四条时钟线都连接到 PDMCLK1_GPO1线。

    可以这样做吗? 。

    IC 采用 GPIO1引脚,支持 数字麦克风时钟或数据,该引脚是否可用作最后2个麦克风的时钟?

    TI 产品页面包含设计的光绘文件、是否可以共享 sch pdf?

    提前感谢。

    此致、

    Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    PCMD3140支持多达4个具有 PDM 输出的数字麦克风。 如数据表所示、一对数字麦克风连接到单个 PDMINx_GPIx 输入。 来自一个麦克风的数据在时钟的一个边沿被采样、来自第二个麦克风的数据在另一个边沿被采样。  PDMIN_CFG 寄存器设置时钟的边沿以对数据进行采样。 如数据表的图8-1所示、所有数字麦克风均通过 PDMCLK1_GPO1引脚计时。 PDMCLK_CFG 寄存 器配置 PDMCLK 的时钟速率。

    原理图可在 《TLV320ADCx120 EVM 用户指南》的末尾找到。 请参阅 TLV320ADCx120的工具文件夹

    此致、
    佩德罗