请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3116D2 您好,
我有 一 个测试放大器模块 在正常运行两周后产生了直流输出故障。 在输出部分中、使用8欧姆50瓦书架式扬声器时、24V 直流电源的正常工作条件没有问题。 TPA 上有原散热器、EVM 上也提供原散热器。 进行的测试 都很好。 测试不是全功率 测试。 它仅用于测试低音量音乐。
在 左通道突然开始具有直流输出时,直流电压出现并出现压降,这将使芯片进入故障模式。 这是一个重铃操作。
问题可能出在哪? TPA 本身?
感谢您的评论
此致、