This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:正常运行几周后、直流电出现在输出级

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980207/tpa3116d2-dc-appeared-on-the-output-stage-after-running-normal-a-few-weeks

器件型号:TPA3116D2

您好,  

我有 一  个测试放大器模块 在正常运行两周后产生了直流输出故障。 在输出部分中、使用8欧姆50瓦书架式扬声器时、24V 直流电源的正常工作条件没有问题。 TPA 上有原散热器、EVM 上也提供原散热器。 进行的测试 都很好。 测试不是全功率 测试。 它仅用于测试低音量音乐。  

在 左通道突然开始具有直流输出时,直流电压出现并出现压降,这将使芯片进入故障模式。 这是一个重铃操作。

问题可能出在哪? TPA 本身?

感谢您的评论

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 EVM 或您自己的系统。 如果是您的系统、您可以提供原理图。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的回复。 我发现 1uF 的多层 SMD 输入电容器导致了这个问题。 Swappingthem 解决了这一问题。 由于这些电容器对输入部分的寄生影响,我用1uF 电解电容器交换它们,+在3116引脚4-5和引脚10-11侧连接的一侧,是否更好? 失真会更小吗?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不需要在 输入引脚上更改为电解电容器。 您能否分享您之前使用的电容器的规格? 电容器 的工作电压和尺寸是多少? 您还可以检查音频输入的直流偏移。 如果直流偏移较高、则应选择可用电容器。

    Ragards、

    Derek