This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:未出现 VBAT 时 TAS2563 VDD 泄漏的问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980993/tas2563-question-of-tas2563-vdd-leakage-when-vbat-not-presented

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

下面介绍了中的线程的电源序列  


我们发现 TAS2563数据表中存在 VDD 泄漏、而 VBAT 未出现。 当5V VBAT 关闭且 VDD、IOVDD 在升压转换器模式下保持打开时、您是否会建议泄漏电流有多大影响?



  

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年2月24日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将在实验中进行一些测量、并将告诉您结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否可以帮助我们测量1.8V VDD、3.3V IOVDD 的电流消耗、同时加载了随附的 TAS2563 CFG (0x30=0x99)并移除了 I2S BCLK/LRCK 关断、VBAT J10? 客户想知道时钟暂停情况下 TASDD 和 IOVDD 的泄漏电流。   



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年2月25日
    e2e.ti.com/.../0451.TAS2563_5F00_Stereo_5F00_Test_5F00_0x98_5F00_0x9A_5F00_48KHz_5F00_EC_5F00_BIN1_5F00_Fullset.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    电流测量表如下:

    IOVDD (mA) VDD (mA)
    空闲 0.0002. 0.009.
    初始化后 0.039. 9.77
    时钟关闭 0.0002. 0.011.
    VBAT 关闭和时钟打开 0.026. 0.758
    VBAT 和时钟关闭 0.024. 0.796
    在 VBAT/时钟关闭后 0.026. 0.73.

    一个重要注意事项是:

    • 只要不发生以下两种情况、即使在 VBAT 被移除后、器件也能保持运行:
      • 如果时钟停止、VBAT 被移除、则器件将无法保持运行。 需要重新初始化寄存器。
      • 如果移除 VBAT 并播放音频、器件将无法继续工作。 需要重新初始化寄存器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    有关5V VBAT 的另一个问题。 由于您提到我们需要在没有停止时钟的情况下重新初始化、因此在移除 VBAT 后器件如何保持运行?

    根据我在 EVM 上的测试结果、我们不需要 在 VBAT 下电上电和1.8V VDD 保持开启的情况下使用0x30=0x99重新初始化。 您可以帮助我们检查一下吗?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年2月26日



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果您可以在 VBAT 断电之前向器件发送命令、我建议除了在寄存器0x30上设置外、还将器件设置为寄存器0x02上的软件关断状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ivan、Wayne Chen