Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
我们发现 TAS2563数据表中存在 VDD 泄漏、而 VBAT 未出现。 当5V VBAT 关闭且 VDD、IOVDD 在升压转换器模式下保持打开时、您是否会建议泄漏电流有多大影响?
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年2月24日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ivan、
您是否可以帮助我们测量1.8V VDD、3.3V IOVDD 的电流消耗、同时加载了随附的 TAS2563 CFG (0x30=0x99)并移除了 I2S BCLK/LRCK 关断、VBAT J10? 客户想知道时钟暂停情况下 TASDD 和 IOVDD 的泄漏电流。
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年2月25日
e2e.ti.com/.../0451.TAS2563_5F00_Stereo_5F00_Test_5F00_0x98_5F00_0x9A_5F00_48KHz_5F00_EC_5F00_BIN1_5F00_Fullset.cfg
您好、Wayne、
电流测量表如下:
| IOVDD (mA) | VDD (mA) | |
| 空闲 | 0.0002. | 0.009. |
| 初始化后 | 0.039. | 9.77 |
| 时钟关闭 | 0.0002. | 0.011. |
| VBAT 关闭和时钟打开 | 0.026. | 0.758 |
| VBAT 和时钟关闭 | 0.024. | 0.796 |
| 在 VBAT/时钟关闭后 | 0.026. | 0.73. |
一个重要注意事项是:
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器