This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:最大输出功率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970874/tas3251-maximum-output-wattage

器件型号:TAS3251
TAS3251能否设置不同 的最大输出 功率?
例如、每通道100W 或50W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    实际上、这可以通过限制每个通道的音频输入电平来实现。

    如果您想在 TAS3251中实施限制、那么在 Mono1.1 (又称为双向扬声 器)配置中、TAS3251支持通道独立 AGL 功能。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我的设置是 BTL 立体声、我是否也可以使用 AGL 来调节它? 是否有可直接限制输出的寄存器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    是的、可以使用 AGL 功能完成。 AGL 是调优块。 您可以参考 TAS3251工艺流程文档来使用它。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    调整 AGL 曲线以限制输出功率、这是正确的吗?

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 有关 AGL 的更多详细信息、您还可以参阅流程文档。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我已成功调整 AGL 的设置。

    目前预计将输出调整为每通道100W。

    如何验证每个通道的功率是否为100W?  (直接计算输出电压/电流?)

    硬件设置:

    扬声器为4欧姆。

    PVDD = 27V

    GVDD=12V

    4.音频源为蓝牙至 I2S  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、输出功率是通过测量的、

    1. 使用功率电阻作为负载;

    2.播放正弦波;

    3.测量 RMS 输出电压;

    4、输出功率由 U^2/R 算出

    谢谢!

    此致、

    Sam