This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563调试

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970923/tas2563-tas2563-debug

主题中讨论的其他器件:TAS2563

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    查看原理图后、我有一些意见:

    • 升压电感器的电流速率为3.5A。 请确保相应地设置 BST_ILIM。
    • VBST/PVDD 电容的额定电压为10V、应增大此额定电压。 请考虑到升压电压电平(11.5V)上的直流失调电容降额不应低于4uF
    • 似乎 VBAT 引脚和升压电感器由不同的电源供电、这些电源的电源电压应该至少是相同的电位。
    • 您可以查看或 查看 EVM 和此 应用手册 以了解布局过程;  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    当我调试 TAS2563时、出现了下图、电流现象是无声音输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    可以忽略此警告消息、但您能解释一下您测试器件时遵循的步骤是什么?
    如果您还可以共享硬件设置的图片、它还有助于确保正确设置所有内容。

    您可以遵循的步骤是:

    • 通过 USB 将 EVM 连接到 PC
    • 打开 PPC3和 TAS2563应用
    • 为 EVM 加电
    • 单击左下角的"Connect"按钮
    • 打开"调优和音频处理"面板(此步骤应初始化设备)
    • 通过 EVM 播放音频、它用作声卡、因此您必须确保将其设置为默认播放设备

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

    它根据您的上述步骤进行连接、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开关、

    感谢您提供 EVM 图片。 我们的团队将查看这些信息、并提供其他详细信息和建议、以使其正常工作。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请尝试在播放音频时检查设备的 IRQ 标志。 该过程如下:  

    • 连接 EVM 并播放前面由 Ivan 介绍的音频
    • 返回 PPC3的 EVM 主页  
    • 打开 Device Control (设备控制)部分
    • 单击右上角的 IRQ 按钮

    播放一个音频文件并查看是否触发了这些标志中的任何一个。  

    请告诉我这种情况的结果。  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

    如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的屏幕截图。 我将深入了解这一点、并在明天返回给您。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了帮助进行调试、您可以在为 EVM 加电时获取 VBAT 的示波器截图吗? 此外、如果您尝试在 EVM 上使用第二个器件、会发生什么情况?  

    此外、这不会产生影响、但您可以移除电路板的+/-15V 电源。 仅当在进行 THD+N 测量时使用差分到单端滤波器时、才需要执行此操作。

    此致、

    Justin Beigel