This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:什么类型的问题会导致故障配置和错误状态寄存器上的时钟错误

Guru**** 1128030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974690/tas5720a-q1-what-type-of-problem-cause-clock-error-on-fault-configuration-and-error-status-register

器件型号:TAS5720A-Q1

在我的应用程序中、我的客户端有一项要求、声明为"在未安装扬声器时、设备应通知系统"。

为了在硬件中满足这一要求、我需要通过外部电路来检测这一点、

但我多次遇到这样的情况:当我将扬声器从系统中拆分时、  故障配置和错误状态寄存器通过设置该寄存器中的时钟错误位来通知系统。

此时,我是否可以使用此功能来检测正在解采样的扬声器?

是否还有其他触发该位的东西、例如 I2S 时钟延迟或错误信息等

如果有、这将不是一个稳健的解决方案。 在这种情况下,检测扬声器是否插入的最佳、易于实施的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、

    时钟误差位并不是确定开路负载的一种方法。  这是系统中的副作用。  我建议您使用外部电流感应器件来确定扬声器是否连接了信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将外部电流感测器件放置到放大器的输出端是否会导致任何问题或触发内部过流保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、

    外部电路不会影响放大器的保护或正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 。 在选择此电流感应器件时、我是否需要注意任何特定的检查列表。 顺便说一下、我在 INA 系列中有一些经验。