请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5720A-Q1 在我的应用程序中、我的客户端有一项要求、声明为"在未安装扬声器时、设备应通知系统"。
为了在硬件中满足这一要求、我需要通过外部电路来检测这一点、
但我多次遇到这样的情况:当我将扬声器从系统中拆分时、 故障配置和错误状态寄存器通过设置该寄存器中的时钟错误位来通知系统。
此时,我是否可以使用此功能来检测正在解采样的扬声器?
是否还有其他触发该位的东西、例如 I2S 时钟延迟或错误信息等
如果有、这将不是一个稳健的解决方案。 在这种情况下,检测扬声器是否插入的最佳、易于实施的方法是什么?