https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972921/purepath-cmbevm-tas5825mevm-cmbevm
器件型号:PurePath-CMBEVM您好!
我刚刚开始评估。 我想运行192kHz 采样率信号、以测试器件整个频率范围内的性能。
几个问题-
1. 令我惊讶的是,网页上没有 CMBEVM 的技术文档,但完全感谢大家的讨论,指出:
修订版 G 是否有任何更改、这是我刚刚收到的内容? PCB 图片看起来稍有不同。
2. 模拟输入是否仅在高达~20kHz 的频率下工作? 除了 I2S 之外、还有其他简单的方法来测试96kHz 范围内的信号吗?
3. CMBEVM 是否要求 I2S 连接 MCLK? (当然、另一个器件是主器件)
4. 我注意到 MUTE 引脚上有数据、这是为什么? 我将使用"内部 管理2"对其进行编程、因为它是192kHz 的唯一选项。 其他状态引脚是否正确标记或是否也重新映射? (FAULT1z、WARN1z 等)
最后、我要使用 PBTL 和我自己的滤波器来测试这一点、因此我需要手动移除滤波器并重新接线。
谢谢你。