This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:TAS5825MEVM + CMBEVM

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972921/purepath-cmbevm-tas5825mevm-cmbevm

器件型号:PurePath-CMBEVM

您好!

我刚刚开始评估。  我想运行192kHz 采样率信号、以测试器件整个频率范围内的性能。

几个问题-

1. 令我惊讶的是,网页上没有 CMBEVM 的技术文档,但完全感谢大家的讨论,指出:

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/PurePath-Console-MB-user-guide.pdf

修订版 G 是否有任何更改、这是我刚刚收到的内容?  PCB 图片看起来稍有不同。

2. 模拟输入是否仅在高达~20kHz 的频率下工作?  除了 I2S 之外、还有其他简单的方法来测试96kHz 范围内的信号吗?  

3. CMBEVM 是否要求 I2S 连接 MCLK?  (当然、另一个器件是主器件)

4. 我注意到 MUTE 引脚上有数据、这是为什么?  我将使用"内部 管理2"对其进行编程、因为它是192kHz 的唯一选项。  其他状态引脚是否正确标记或是否也重新映射?  (FAULT1z、WARN1z 等)

最后、我要使用 PBTL 和我自己的滤波器来测试这一点、因此我需要手动移除滤波器并重新接线。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我在下面附上了修订版 G 原理图。 测试96kHz 采样率或更高信号的唯一方法是使用外部 psia 连接。

    如果您有适合大多数器件的 lrclk、BCLK/SCLK 和 sdin、那么 CMBEVM 不需要为 I2S 使用 MCLK。 有关 GPIO 配置、请参阅我们的数据表和原理图。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/AIP006G_5F00_Schematic-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis!

    我看到 MUTE 引脚为 GPIO2、由位置0x63控制。  但是、在 PurePath 中没有更改引脚功能的选项(直接 I2C 除外)、当我在"寄存器映射"中选择"读取所有寄存器"时、它会显示0x00作为该位置的数据-这会指示"关闭"、不会吗? 它看起来是输出 SDOUT。

    (我本来希望 PurePath 将其配置为静音、不会?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您应该能够回读和配置 GPIO_SEL 寄存器、如我们的数据表中所示。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、可以了。  我看到"Read All Registers"按钮、但它看起来不会读取任何内容-它只读取一个 I2C 位置(查看日志)、除非我忽略某些内容。

    当然、我可以通过 I2C 手动执行此操作、但我很好奇为什么"Read All Registers"按钮无法按我的预期工作。  (也许我的期望是错误的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    读取所有寄存器按钮应该起作用、它不仅读取一个位置、还读取从该 I2C 位置开始的多个字节。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、我本来希望看到它全部转储到 I2C 控制台、但实际上并没有。  谢谢。