This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:如何在 TLV320DAC3203输出电压下实现500mV

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/974211/tlv320dac3203-how-to-achieve-500mv-at-tlv320dac3203-output-voltage

器件型号:TLV320DAC3203

您好、Sirs、

TLV320DAC3203数据表指定了16 Ω 负载下的500mV RMS 输出。 但是、我的客户的 DAC3203可以在削波前实现150mV RMS。 客户使用3.3V AVDD、3.3V 外部 LDOIN、1.8V DVDD 和32 Ω 负载。





您能不能帮助我们查看随附的 CFG。 我们可以根据需要离线发送原理图。

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月27日

e2e.ti.com/.../TI3203.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    输出电压实际上与耳机驱动器电源及其共模电平有关。

    为了达到更高的 Vrms、我建议将耳机驱动器电源配置为 LDOin、第1页/寄存器0x0a /位 D1。 此外、客户可以将共模电平增加到1.65V、以便在削波之前获得更大的振幅。

    命令为:

    W 30 00 01 #第1页选择
    W 30 0A 33 #输出 CM = 1.65V、LDOin 作为耳机电源、LDOin 范围为1.8V 至3.6V

    如果客户仍有问题、请告知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    使用附带的 CFG、可以在削波前将输出摆幅提高到200mV RMS、但仍然无法实现500mV RMS。
    您是否希望查看我们的 CFG 并提供您的意见?





    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年1月28日

    e2e.ti.com/.../TI3203_5F00_0128.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您提供的信息。

    客户似乎是在交流耦合电容器之后测量输出电平、对吧? 实际上、输出电平必须考虑输出共模电平。 否则、您将获得较低的输出电平。

    客户能否直接在耳机输出引脚上测量 Vrms 电平?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.