This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:超声波厚度检测器开发板

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980904/drv2700evm-hv500-dev-board-for-ultrasonic-thickness-detector

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我希望使用双元件5MHz 探针设计超声波厚度检测器。  我认为、我需要生成一个长为100ns 的500V 脉冲。  DRV2700EVM-HV500是否能够发送非常短的脉冲(例如100ns - 1us)?  此外、该板是否能够发送具有不均匀占空比(例如100ns 导通、10us 关断)的单个脉冲和/或脉冲?

感谢您的支持和任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schweiger、

    遗憾的是、对于此类短脉冲、我认为 DRV2700不是可行的选择。 驱动器的内部振荡器大约为数百赫兹、ns 周期将需要大约 MHz 的频率。

    也许您可以在没有器件型号的情况下在电机驱动器论坛中发帖、并根据您的描述将其分配给具有类似解决方案的团队。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器