Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700EVM-HV500 主题中讨论的其他器件: DRV2700
您好!
我希望使用双元件5MHz 探针设计超声波厚度检测器。 我认为、我需要生成一个长为100ns 的500V 脉冲。 DRV2700EVM-HV500是否能够发送非常短的脉冲(例如100ns - 1us)? 此外、该板是否能够发送具有不均匀占空比(例如100ns 导通、10us 关断)的单个脉冲和/或脉冲?
感谢您的支持和任何建议。