This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2764:封装和 PCB 技术

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2764, TAS2770, TAS2563, TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980099/tas2764-package-and-pcb-technology

器件型号:TAS2764
主题中讨论的其他器件: TAS2770TAS2563TAS2564

您好!

对于音频放大器的设计、我需要在 TAS2764和 TAS2770或您推荐的任何其他器件中进行选择。


鉴于 TAS2764的封装非常小、我需要更好地了解 PCB 所需的技术。 我看到 BGA 的焊球间距为0.4mm、焊盘直径为0.2mm。

您能给我发送评估板的光绘文件吗?

还是 QFN 中的 TAS2770更合适?

在我看来、它具有相同的功能(确认?) 但它的功能略强、安装起来更容易。

请告诉我您的想法、以防您给我发送私人电子邮件:a-***

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    我们的团队将查看此主题、并尽快做出响应。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TAS2770和 TAS2564是我们所有的"外部升压电源"器件、而 TAS2563等其他解决方案则是此类器件中集成了升压功能的器件。

    TAS2564较新、因此具有一些新功能、如 Y 桥、显著提高了器件效率。 但是、TAS2770具有更高的电源电压范围功能、因此如果您需要更高的输出功率、则可以选择 TAS2770。

    在封装和布局方面、TAS2564的小间距要求 PCB 制造和组装技术比 QFN 中的 TAS2770更复杂。

    请通过私人邮件或电子邮件联系我们、根据需要共享光绘文件。 并让我们知道这是否能解决您的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器