请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864 大家好、
我的客户尝试添加以下寄存器配置。 但衰减水平不会发生。
{0x05、0xBF}、//
如您所见、下面是削波音频、而削波 样本已经超过10。(数据表0x05解释了位1和位2) 但 由于 其输出数据没有任何变化、自动削波抑制似乎没有发生。(我们比较 ADC 输出、数据没有幅度变化。)
我们的支持需求低于
1.您能否帮助显示如何设置自动削波抑制功能启用?
2.任何寄存器都可以指示功能正在工作?