This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:实现 PCM1864自动削波抑制功能

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980408/pcm1864-pcm1864-automatic-clipping-suppression-function-realize

器件型号:PCM1864

大家好、

   我的客户尝试添加以下寄存器配置。 但衰减水平不会发生。  

{0x05、0xBF}、//

如您所见、下面是削波音频、而削波 样本已经超过10。(数据表0x05解释了位1和位2) 但 由于 其输出数据没有任何变化、自动削波抑制似乎没有发生。(我们比较 ADC 输出、数据没有幅度变化。)

我们的支持需求低于

1.您能否帮助显示如何设置自动削波抑制功能启用?

2.任何寄存器都可以指示功能正在工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     软提醒。

     有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    寄存器0x05是唯一需要写入以启用自动削波抑制的寄存器。 还有后置 PGA 削波中断、可用于监控何时发生削波。 该中断必须在寄存器0x60中启用、但不会影响削波抑制。

    您显示的图是什么? 这是由 PCM1864的数字数据驱动的放大器的输出吗? 可能是放大器正在削波、而不是 PCM1864。

    最棒的

    Zak