This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:应放置 LPF 位置以降低 DAC 的带外噪声

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/980325/pcm1681-the-location-lpf-should-be-placed-to-reduce-out-of-band-noise-for-dac

器件型号:PCM1681

大家好、

让我提出2个问题。

  1. TI 建议在 DAC 的输出端使用外部 LPF 来降低带外噪声。
    如果用户不对具有内部 LPF 的 PCM1681使用外部 LPF、是否存在任何问题?
    根据 E2E 主题、LPF 仅影响带外噪声。
    我想对带内噪声没有影响、对吧?

  2. 外部 LPF 应放置在何处?
    越靠近输出引脚越好? 或者、如果带外噪声足够降低、是否正常?
    感谢您的评论。  

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    从技术上讲、带内区域是可以的、但在没有任何滤波的情况下很难实现系统。   该输出很可能会连接到某种放大器、D 类或 AB 类放大器、后者可能会将带外噪声调制回可闻频带。  我不建议在没有 LPF 的情况下运行。  我建议使用二阶有源滤波器、但至少我建议使用单个或级联 RC 滤波器、其 FC 为~50%×FS。

    2.应将 LPF 放置在器件附近以减少电路板上存在的高频噪声。

    谢谢、

    Paul