请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1681 大家好、
让我提出2个问题。
- TI 建议在 DAC 的输出端使用外部 LPF 来降低带外噪声。
如果用户不对具有内部 LPF 的 PCM1681使用外部 LPF、是否存在任何问题?
根据 E2E 主题、LPF 仅影响带外噪声。
我想对带内噪声没有影响、对吧? - 外部 LPF 应放置在何处?
越靠近输出引脚越好? 或者、如果带外噪声足够降低、是否正常?
感谢您的评论。
此致、
Koyo