Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS3251
大家好、TI 团队、
我正在使用具有 tas5825m 的放大器。 原型已启动并正在运行。 我使用 PPC3软件导出来实现放大器的基本初始化。
现在、我需要在用户空间中计算滤波器、并将其发送到相应的 tas5825m 寄存器。 因此、我将流程文档标记为 pdf。
我将使用3种不同的配置:2.0、1.1和0.1。
在工艺流程文档(SLAA786A)中、第4页的概述图中描述了13种工艺流程。 现在我有几个问题:
1.在 PPC3软件中可以选择的工艺流程比工艺流程文档中描述的要多。
在 SLAA786A 中、只有寄存器映射了 pf 处理流1、2、3、4、6、 8.其他文件记录在哪里?
我需要一个0.1配置(PBTL)。 SLAA786A 中根本没有提到此配置。
4、哪些流程使用相同的寄存器地址?
请提供所有流程及其寄存器映射的有用和完整文档。
此致、
Markus