This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:工艺流程文档不完整

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972812/tas5825m-process-flow-documentation-incomplete

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS3251

大家好、TI 团队、

我正在使用具有 tas5825m 的放大器。 原型已启动并正在运行。 我使用 PPC3软件导出来实现放大器的基本初始化。

现在、我需要在用户空间中计算滤波器、并将其发送到相应的 tas5825m 寄存器。 因此、我将流程文档标记为 pdf。

我将使用3种不同的配置:2.0、1.1和0.1。

在工艺流程文档(SLAA786A)中、第4页的概述图中描述了13种工艺流程。 现在我有几个问题:

1.在 PPC3软件中可以选择的工艺流程比工艺流程文档中描述的要多。

在 SLAA786A 中、只有寄存器映射了 pf 处理流1、2、3、4、6、 8.其他文件记录在哪里?

我需要一个0.1配置(PBTL)。  SLAA786A 中根本没有提到此配置。

4、哪些流程使用相同的寄存器地址?

请提供所有流程及其寄存器映射的有用和完整文档。

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    可以在 PPC3中找到并配置任何其他处理流程、我们的 DSP 存储器映射中未提供某些与混合调制相关的寄存器、但也可以在 PPC3中进行配置。

    有关配置滤波器的信息、请参阅以下 e2e 文章 :https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/94954 和 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/906715?

    如果您需要存储器映射的更多信息、有特定流程、我可以与固件/设计团队联系。 但是、我们提供了现有的流程文档供客户参考、但我们强烈建议在 PurePath 控制台中配置器件、并为您的系统的特定流程配置导出头文件/配置文件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    好的、那么我必须检查 ppc3软件中的每个寄存器地址。

    我已经找到了用于计算双二阶滤波器的文档。 在哪里可以找到用于计算 AGL 和 DRC 系数等的公式、以及如何为相应的寄存器正确设置这些系数的格式?

    此致、Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    建议的开发做法是 使用  PPC3 GUI。 例如、对于 DRC 设置、我们提供阈值、攻击/发布率等直接选项。 用户 可以在不进入底部公式的情况下执行调优任务。

    最后、您可以将寄存器内容转储到包含 所有寄存器值的头文件中。

    您是否有 ppc3+tas5825访问权限? 如果没有、请将您的 TI 帐户留给我或 Luis、以便我们可以授予您访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我正在使用 PPC3软件进行基本初始化和设置。 没关系。

    但最终用户将有各种用例、因此必须能够根据需要配置放大器。 为此、我当然必须转到底部的公式来在 GUI 中提供调优选项。 我想我不是唯一需要完整记录芯片内部 DSP 功能的人。 我开始对芯片的碎片化和不完整文档感到烦恼。

    TI 应采取的行动:

    -在尽可能多的器件中使用相同的 DSP 内核(例如 tas5825、tas3251...)

    -提供有关该内核 DSP 功能的一个中央文档

    有关 tas5825m 的 DSP 功能的文档是一个很好的起点。  

    此致、Markus