主题中讨论的其他器件: TAS2562
我们还将使用 TAS2563进行手持终端呼叫。
因此、我们希望最大程度地降低电流消耗。
升压和 IV 感应是不必要的、并且将在手机呼叫模式中被禁用。
是否有任何其他方法可以降低电流消耗? 如果您有、请告诉我。
ex)禁用 DSP -->由于我们计划在手机呼叫模式下与主 CPU 进行调优,我们认为如果可以绕过 TAS2563的 DSP,电流消耗就可以降低。
谢谢
Makino
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们还将使用 TAS2563进行手持终端呼叫。
因此、我们希望最大程度地降低电流消耗。
升压和 IV 感应是不必要的、并且将在手机呼叫模式中被禁用。
是否有任何其他方法可以降低电流消耗? 如果您有、请告诉我。
ex)禁用 DSP -->由于我们计划在手机呼叫模式下与主 CPU 进行调优,我们认为如果可以绕过 TAS2563的 DSP,电流消耗就可以降低。
谢谢
Makino
大家好、Makino-San、
我一直在对请求的电流比较进行一些测试、并确定白噪声回放比较可能不是最好的。 我们应该考虑的一点是、在 SmartAmp 模式下、有几个因素会影响回放:
考虑到这一点、ROM 模式下满量程白噪声信号的功耗将更高、因为输出将更高。 如前所述、这是由于 SmartAmp 模式下的保护方案所致。
如果在 SmartAmp 模式下禁用了保护方案、则性能将基本相同。 我预期的唯一差异是 VDD、在我的测试期间、我得到:ROM 模式下为~16.15mA、SmartAmp 模式下为~29mA、两者都在播放满量程信号、并且在 SmartAmp 模式下禁用保护。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器