This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于降低手持终端呼叫模式期间的电流消耗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975366/tas2563-about-reduction-of-current-consumption-during-handset-call-mode

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562

我们还将使用 TAS2563进行手持终端呼叫。
因此、我们希望最大程度地降低电流消耗。
升压和 IV 感应是不必要的、并且将在手机呼叫模式中被禁用。
是否有任何其他方法可以降低电流消耗? 如果您有、请告诉我。
ex)禁用 DSP -->由于我们计划在手机呼叫模式下与主 CPU 进行调优,我们认为如果可以绕过 TAS2563的 DSP,电流消耗就可以降低。

谢谢
Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makino-San

    TAS2562与 TAS2563相同、但 TAS2562没有内部 DSP。 您还可以禁用升压并使用低至 VBAT 的外部 PVDD。 PVDD 是否为>= VBAT 至关重要。

    外部 PVDD 常见问题解答:

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur Brown-San

    感谢你的答复。
    我们需要使用 TAS2563、因为我们需要使用 DSP 进行音乐播放和免提模式。
    不仅仅在手持终端模式下需要 DSP。
    是否可以通过寄存器设置等来禁用 TAS2563的 DSP?

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    Arthur 将查看您之前的帖子、并将尽快提供回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    如果您在其中一个用例中不需要 TAS2563的内部处理功能、则可以在 ROM 模式下进行配置。

    ROM 模式绕过 EQ、扬声器保护等所有内部处理 但是、请注意输出功率、因为 D 类不受扬声器保护算法的限制。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar-San

    感谢你的答复。
    当设置为 ROM 模式时、电流消耗将减少多少?

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    电流消耗取决于多个因素。 我可以比较默认的 SmartAmp 模式与默认的 ROM 模式播放白噪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar-San

    是的、我想知道您的建议的数据。(默认 SmartAmp 模式与默认 ROM 模式播放白噪声。)
    是否在默认 ROM 模式下启用升压?

    谢谢
    Makino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    我将在接下来的几天内提供测试测量结果。

    关于 ROM 模式中的升压、虽然可以使用与智能放大器相同的控制、但默认情况下会启用升压:

    • 多级升压(H 类)
    • 两级升压(开/关)
    • 常开
    • 始终关闭(禁用)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makino-San、

    我一直在对请求的电流比较进行一些测试、并确定白噪声回放比较可能不是最好的。 我们应该考虑的一点是、在 SmartAmp 模式下、有几个因素会影响回放:

    • 抗削波保护不允许输出达到输出饱和
    • 扬声器保护算法将根据扬声器特性参数影响输出信号

    考虑到这一点、ROM 模式下满量程白噪声信号的功耗将更高、因为输出将更高。 如前所述、这是由于 SmartAmp 模式下的保护方案所致。
    如果在 SmartAmp 模式下禁用了保护方案、则性能将基本相同。 我预期的唯一差异是 VDD、在我的测试期间、我得到:ROM 模式下为~16.15mA、SmartAmp 模式下为~29mA、两者都在播放满量程信号、并且在 SmartAmp 模式下禁用保护。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar-San

    感谢您提供信息。

    我知道 ROM 模式和调优模式之间的 VDD 流耗有差异。
    我们将比较实际用例中的电流消耗。

    谢谢
    Makino