Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1840 主题中讨论的其他器件: OMAP-L138
我使用的是 PCM1840、TDM 4通道模式的从器件。
我想支持 FSYNC 设置时间。
是否有办法支持上述 McASP 设置时间? DSP 是 OMAP-L138。
我们知道、BCLK 需要延迟超过 FSYNC 设置时间。
*我了解如何添加逻辑电路。
ADC
-PCM1840
-从机模式
- TDM 4通道
-FSYNC 设置时间:超过8nsec