This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:如何使用 DSP 的 McASP 支持 FSYNC 的设置时间。

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976839/pcm1840-how-way-support-a-setup-time-of-fsync-using-the-mcasp-of-dsp

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

我使用的是 PCM1840、TDM 4通道模式的从器件。

我想支持 FSYNC 设置时间。

是否有办法支持上述 McASP 设置时间? DSP 是 OMAP-L138。

我们知道、BCLK 需要延迟超过 FSYNC 设置时间。

*我了解如何添加逻辑电路。

ADC

-PCM1840

-从机模式

- TDM 4通道

-FSYNC 设置时间:超过8nsec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您的问题更多地是关于处理器、而不是 PCM1840、因此我将相应地移动此线程、但您可能需要将其重新发布在 OMAP-L138器件型号下、以确保其可见。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    好的。 我使其成为处理器论坛和 OMAP-L138器件型号。

    此致、

    卡田纯弘