This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:ADC3101数据采集的低频噪声干扰异常

Guru**** 2385370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979191/tlv320adc3101-abnormal-low-frequency-noise-interference-of-adc3101-data-acquisition

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:

我使用 ADC3101进行振动数据采集、电源由电池提供。 选择 IN1L (p)作为单输入、采样频率为22.05kHz、MCLK 由 MCU 提供。

输出数据有一个异常的低频噪声干扰、大约30Hz、是类似于脉冲的干扰、我不知道它来自哪里。  

您能否就如何找出根本原因以及如何减少问题提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您提到的电源来自电池、但是否有任何东西与输入或 ADC 电路共享电源/GND 连接、这些连接可能会耦合到电力线中?  您所显示的波形通常与从打开/关闭的东西耦合相关、否则可能会破坏到达 IC 的电源电压。

    是否有任何方法可以自行验证输入信号、没有任何类似的行为?