主题中讨论的其他器件: TAS2110
当 EN 设置为高电平时、器件开始循环、每100ms 在 VDD 上出现大电流尖峰。 看起来、它会消耗高浪涌电流、然后在100毫秒后进行短路关断和自动恢复。
VDD = 5V、未连接负载。 我在 VDD = 3.6V 时使用了这个相同的电路、没有这个问题。
即使没有负载、也可以仅通过浪涌触发短路保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
路易斯、
我找到了问题。
TPA 放大器实际上与另一个 TAS2110放大器并联、作为紧急备用。 我没有意识到、当缺少 PVDD 时、TAS 输出不是 HiZ。 因此、TPA 的输出确实短路。 由于 TPA 在启用时始终切换其输出、因此没有信号也无关紧要、因为短路是接地、而不是在输出之间。 TPA 在 TAS 通电并处于真正 HiZ 状态时工作正常。
感谢你的帮助。 很抱歉、我没有给您更多详细信息、因为如果您看过整个原理图、您可能会犯我的错误!
此致、
Jim