This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:空载短路关断/恢复环路。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977145/tpa2011d1-short-circuit-shutdown-recovery-loop-with-no-load

器件型号:TPA2011D1
主题中讨论的其他器件: TAS2110

当 EN 设置为高电平时、器件开始循环、每100ms 在 VDD 上出现大电流尖峰。 看起来、它会消耗高浪涌电流、然后在100毫秒后进行短路关断和自动恢复。

VDD = 5V、未连接负载。 我在 VDD = 3.6V 时使用了这个相同的电路、没有这个问题。

即使没有负载、也可以仅通过浪涌触发短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    您能否分享您的电路原理图、以便更好地解决这种情况?

    谢谢你。

    此致、
    路易斯·费尔南多·Rodríguez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我以为我已经将其包括在帖子中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到在 帖子中粘贴图像不起作用! 它是附加的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    感谢您分享电路原理图。

    您很好奇、在未连接负载时会遇到这种问题。 如果您用新的器件替换 TPA2011D1、是否有相同的问题? 如果您有许多板、您是否有相同的问题? 我提出这一问题是为了检查问题是否与器件或电路板有关。

    电路原理图看起来实际上是正确的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前有5块板、它们的行为都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    感谢您的回答。

    您能否提供有关操作顺序的详细信息? 我是说、在启用器件并发送音频信号之前、您是否要等到 VDD 电平稳定?

    您是否有一些捕获 VDD 与 EN 引脚、OUT+/OUT-与 VDD、OUT+/OUT-与 IN+/IN-的信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我在下面添加了示波器截图。 在我手动设置 EN = 1.8V 之前、PVDD/VDD 在几秒钟内打开至5V。 我还没有驱动任何输入信号、因此 IN+和 IN-只是对电源骤降做出反应。 输出上没有负载、但当放大器每100ms 复位一次时、它们会显示一个小尖峰。 所有这些波形每100毫秒重复一次、而 EN 保持高电平。

    PVDD、IN+

    PVDD、IN-

    VO+、VO-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    您是否有关于我请求的信息的详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我想我在上一篇文章中已经介绍了所有内容。 我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    很抱歉、我想我在回答时发布了我的问题。 我将查看并尽快提供反馈。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我找到了问题。

    TPA 放大器实际上与另一个 TAS2110放大器并联、作为紧急备用。 我没有意识到、当缺少 PVDD 时、TAS 输出不是 HiZ。 因此、TPA 的输出确实短路。 由于 TPA 在启用时始终切换其输出、因此没有信号也无关紧要、因为短路是接地、而不是在输出之间。 TPA 在 TAS 通电并处于真正 HiZ 状态时工作正常。

    感谢你的帮助。 很抱歉、我没有给您更多详细信息、因为如果您看过整个原理图、您可能会犯我的错误!

    此致、

    Jim