This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:不产生 MICBIAS 电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972359/tlv320aic3204-micbias-voltage-is-not-coming

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、我们将 TLV320AIC3204编解码器与 Jetson TX2模块配合使用。 我们已在 Linux for Tegra 和 tlv320a32x4.c 文件中进行了必要的更改、以使线路输出正常工作。 我们在 MICBIAS 引脚上看不到任何电压。 我们本应观察到2.5V 电压。 我们是否需要更改某些寄存器配置设置以启用 MICBIAS? 如果是、我们如何在 Linux 环境中实现它。 我们是否需要对 tlv320aic32x4.c 文件进行一些更改?

此致

高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam、

    必须使用第1页的寄存器51和 D6为 MICBIAS 通电。 必须使用寄存器51的其他位来选择 MICBIAS 电压。

    我们没有支持 Linux 集成的专业知识、但驱动程序中应该已经支持此功能(在头文件中查找 MICBIAS 宏)。

    此致。