请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 大家好、我们将 TLV320AIC3204编解码器与 Jetson TX2模块配合使用。 我们已在 Linux for Tegra 和 tlv320a32x4.c 文件中进行了必要的更改、以使线路输出正常工作。 我们在 MICBIAS 引脚上看不到任何电压。 我们本应观察到2.5V 电压。 我们是否需要更改某些寄存器配置设置以启用 MICBIAS? 如果是、我们如何在 Linux 环境中实现它。 我们是否需要对 tlv320aic32x4.c 文件进行一些更改?
此致
高塔姆