This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:输出功率与 VBATT 输入范围间的关系

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978140/tas6424m-q1-output-power-vs-vbatt-input-range

器件型号:TAS6424M-Q1

我正在进行 Vbatt 范围为6V 至16V 的汽车信息娱乐设计。

考虑到电路板面积和功率耗散增加、我不想添加降压/升压转换器来维持为扬声器放大器供电的固定电压。

我想知道输出音量电平和输入 VBATT 电压之间是否有良好的相关性(图)。

并且、如果当 VBATT 摆动3Vpk-pk、2Vpk-pk 或1Vpk-pk 时、音频音量变化很明显。

如果您能向我推荐扬声器放大器的电压电源的行业做法、那将会非常好。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我想我们在数据表中看到了一个类似于您所需的图形。 下图显示的是2.1MHz 的频率。 但我们还有另一个用于384kHz 的频率、尽管它们非常相似。 另请注意、这适用于10% THD。  

    虽然10% THD 被视为"硬"削波、但这里需要注意的是、当您上升电压时、当您达到10% THD 时、输出功率会更高。 这是因为我们设计了 D 类放大器、以便在过流之前达到电压削波。  

    请告诉我、这是否有助于为您澄清问题。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert。

    我正在寻找功率与扬声器音量间的关系图。

    我想知道在音量方面、功率级别的差异有多大。  

    从电源电压与功率间的关系图中可以看出、如果汽车电池从12V 降至11V、则会出现大约3W 至4W 的功率降。 我想知道这是如何转化为响度的。

    我知道这取决于音频源和我正在播放的音量以及扬声器频率响应、但我想知道这是否有经验法则。

    对于扬声器放大器的电压电源、您还对汽车行业实践有什么建议? 我仍在争论是否要增加降压/升压来维持固定的音量。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我意外点击了"这解决了我的问题"、因此我在这里复制了我的最后一个回复)

    谢谢、Robert。

    我正在寻找功率与扬声器音量间的关系图。

    我想知道在音量方面、功率级别的差异有多大。  

    从电源电压与功率间的关系图中可以看出、如果汽车电池从12V 降至11V、则会出现大约3W 至4W 的功率降。 我想知道这是如何转化为响度的。

    我知道这取决于音频源和我正在播放的音量以及扬声器频率响应、但我想知道这是否有经验法则。

    对于扬声器放大器的电压电源、您还对汽车行业实践有什么建议? 我仍在争论是否要增加降压/升压来维持固定的音量。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

     当电池电压变化时、您不会注意到音量变化。  放大器中有用于控制增益的反馈。  因此、您不会注意到音量的变化。  最大功率输出因削波而改变。  播放剪辑级别时、您将不会听到音量变化、但会听到更多失真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的澄清。

    您能否更详细地说明一下、如果电池电压电平升高或降低、放大器和增益控制中的反馈如何工作?  

    听起来、放大器中有一个自动增益控制模块、增益是根据设置的增益和扬声器输出功率(电池电压和电流)计算得出的。 是这样吗?  

    对于我们的应用、9V-16V 工作条件下、建议的削波电压是多少?

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这是放大器反馈理论的基础。  这不是教授反馈理论的场所。  

    没有 AGC 来控制放大器的电源电压。 增益由 TAS6424M-Q1中的内部反馈电容器固定

    削波电压将是电源电压。  这是放大器电压的限制。  在全桥式放大器中、电源为9Vdc 时、削波电压最大为+/-9V  在16Vdc 时、最大输出电压为+/-16V 最大值